This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712EVM-287和 UCC27714EVM-551之间的电源定序差异

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27712EVM-287, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721760/power-sequencing-differences-between-ucc27712evm-287-and-ucc27714evm-551

主题中讨论的其他器件:UCC27712UCC27712EVM-287UCC27714Derek
解释的很好、这是有道理的。 现在、您能否对 UCC27712 EVM-287提供相同的说明? 用户指南的第9页指示在打开 Vbias 和 PWM 后打开输入电源(0-400V)。 栅极驱动器的结构与 H 桥配置类似。 加电排序为何不同? 谢谢
Bobby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我已将您的问题从上一个主题(链接)移到这里、因为该主题不同。

    UCC27712具有内置互锁功能、可防止两个输出同时变为高电平、因此通常不存在电桥击穿的危险。 理论上、驱动器偏置可以在高压偏置之前或之后施加。 在实践中、由于 UCC27712EVM-287上没有具有软启动功能的控制器、因此 EVM 可以在配置为功率级的情况下开始切换至高负载、这可能会在前几个开关周期中因浪涌电流影响而导致损坏。 为了避免这种情况、TI 建议在施加偏置和 PWM 后升高高压电源、从而降低输入电流的初始斜坡。 关断序列也存在相同的参数、在该序列中、由于消除驱动器偏置或禁用 PWM 而导致输入电流突然变化、可能会导致半桥过热。

    如果 UCC27712EVM-287的 PWM 发生器支持软启动波形、则没有技术原因导致 HV 电源必须在驱动器偏置和 PWM 输入之后启动。 在这种情况下、应用驱动器偏置和 HV 电源、然后应用 PWM 更有意义、因为可以避免高初始电流问题。

    作为一项预防措施、在使用带电高压电路时、请务必采取所有必要的预防措施、尤其是如果您计划偏离 UCC27712EVM-287用户指南的程序。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:
    我正在尝试设计一个输出纯正弦波的直流/交流逆变器。 因此、我计划使用与 UCC27714EVM 中电路类似的 H 桥拓扑。 我不使用4个控制信号、而是使用微控制器的2个端口引脚将 PWM 发送到 UCC27714驱动器的 HI 和 LO 输入。 我将第一个驱动器的 HI 连接到第二个驱动器的 LO、第一个驱动器的 LO 连接到第二个驱动器的 HI。 正弦波将为20 KHz (50微秒)。 引脚 HI 将在周期的第一个运行时间(25 μ s)内产生16次脉冲、然后引脚 LO 将在周期的第二个运行时间内执行相同的操作。 HI 和 Lo 将连续交替切换以切换栅极驱动器。 输出功率将由高电压振幅决定。 此外、用户可以将功率级别设置为从20 Vdc 到400 Vdc、该驱动器是否能够处理此类跳转? 谢谢
    Bobby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    UCC27712和 UCC27714都能够处理从20Vdc 到400Vdc 的转换。 请确保将转换的压摆率限制在50V/ns 以下、以便保持在驱动器 dv/dt 限制范围内。 请注意、通常不建议在100V 至200V 的电压电平下使用额定电压为600V 的 MOSFET、因为该区域中的输出电容的非线性会导致大量开关节点振铃。 因此、大多数直流/交流逆变器设计为在较窄的高电压振幅范围内工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:
    感谢您的建议。 那么、您会为我的应用推荐什么额定电压? 其次、控制电源压摆率的最佳方案是什么? 请注意、当我在 NCR 工作时、TI FAE 曾在现场为我提供支持。 多少容量足以获得相同的支持? 我愿意亲自支付技术支持费用。 您是否会为我提供我可以联系的渠道? 谢谢
    Bobby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    此论坛旨在解答有关 TI 产品的支持问题。 如果您有任何与 TI 驱动程序相关的问题、我可以帮助回答这些问题。

    对于 MOSFET 额定值问题、我建议您寻求供应商的帮助、该供应商提供符合您要求的电压电平的 MOSFET。 我引入非线性输出电容引起过度振铃的唯一原因是、这有时会导致开关节点 dv/dt 超过 UCC27712或 UCC27714的额定值。 增加栅极电阻器值以缩短上升和下降时间有助于最大限度地减少开关节点振铃。

    关于电源压摆率、只要高压总线上有一些电容、基本上就不可能在50V/ns 下从20V 斜升至400V。 I = C * dv/dt;如果超过几百皮法拉、则需要大于10A 的电流对高压总线进行充电或放电。

    如果您或您的公司目前没有与德州仪器销售代表或现场应用工程师联系、我建议您通过 通用支持工具请求帮助

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Derek、我将继续使用 UCC27714和 UCC27712进行实验。 如果我对这些器件还有任何疑问、我将再次向您提出询问。
    Bobby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bobby! 现在、您能否通过单击绿色按钮来帮助我们解决该问题? 如果您有任何其他问题、您可以开始新的主题帖。

    此致、