This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源方案

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720133/power-scheme

您好!

输入电压为6V 至18V、输出为15V/1A。 您能给我一个关于此请求的好方案吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否需要降压/升压转换器/控制器或具有旁路功能的升压也是可以接受的。 降压/升压转换器提供稳定的输出电压、对于升压转换器、如果 VIN 高于设置 VOUT、VOUT 将跟随 VIN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我结束了这一问题,没有再作答复。 如果您回复它、它将再次打开。