This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:输出电压低于预期

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680362/tps61220-vout-lower-than-expected

器件型号:TPS61220

您好!

我正在尝试使该部件正常工作。 输入电压为1.2V、预期输出电压为1.8V、但约为0.8V

电感器: LQH3NPLZ4R7MMEL

两个电容器均为陶瓷电容器。 EN 引脚上的哪个高电平值是否重要? 现在是3.3V。

我还可以将其用于降压转换吗? 比如输入电压为3V3、输出电压为1.8V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题可能是由布局引起的、我在许多其他情况下发现了布局。
    该器件是纯升压器件、无法支持降压转换。 您需要降压转换器