This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722096/ccs-ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:Code Composer Studio

我们计划了解用于无桥 PFC 的 UCD3138基线代码中的算法。

我是否必须通过 CCS 打开固件以编辑编译并在没有硬件的情况下运行?

我们的功率级不同:我们需要了解如何以及在何处插入新代码。

是否有 GUI 可用于输入这些内容?

我们是否可以使用"模型"工具开发通过运行模型生成的代码"自动"(如 MATLAB 嵌入式编码器套件中所示-我们无法访问该套件)

如果我们必须 拥有 PFC 评估套件、如何从当地代表那里获得该套件?

Thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在没有硬件的情况下编译代码、但需要硬件来运行代码。
    您只能使用 CCS 来修改代码、GUI 无法修改代码
    我们没有"自动"代码生成工具。
    您可以从 TI 网站订购 PFC EVM。

    此致、
    Bosheng Sun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bosheng:
    明白了。
    Thnx 寻求快速响应...我尝试使用其他半导体公司器件、但似乎没有支持修改他们的预设 GUI、因此尝试摆脱卡塞。
    我的功率级是非常创新和全新的。 因此、需要验证很多东西。 最好通过具有"实时"编码的仿真
    一个非常好奇的问题: 在将 TINA-TI 开环功率级模型与 CCS 编译输出相连接、以便将正在运行的项目的 PWM 输出连接到 TINA-TI 模型的 PWM 节点并将 TINA-TI 模型的"反馈"节点连接到中、是否有任何想法/方法、等等 CCS 运行代码?...这几乎是一种"硬件在循环"的思维方式、在对 PCB 进行所有投资/时间等之前、最好先测试整个组件如何协同工作。 我有什么想法如何做到这一点? 想象一下!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    请将您的问题提交到"仿真和模型论坛"、您将获得 TINA-TI 专家的帮助。