This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何获取定标器系数

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679863/ucd3138-how-to-get-the-scaler-coefficients

器件型号:UCD3138

大家好、我正在学习 UCD3138全桥硬开关固件
我对定标器系数不太了解、比如
void configure_OVP (void)

uint16 OVP_LIMIT;
// struct qnote vdac_scaler ={DAC_OVP、-OVP_EXP};
    struct qnote constant_5_12 ={20972,-12};//此结构表示浮点数:5.12
OVP_LIMIT = qnote_linear16_Multiple_fit7 (constant_5_12、
PMBus_DCDC_CONFIG[0].Vout_ov_FAULT_LIMIT、-VOUT_MODE_EXP);
FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_B_THRESH = OVP_LIMIT;

我知道该函数用于配置输出过压保护阈值、但我了解如何获得比例器系数5.12?

它是通过什么公式计算的? 有很多比例因子、比如这个、我不知道如何获得这些系数。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、为了了解如何计算这些系数、您需要熟悉两个主要规格:
    1)了解 PMBus 及其格式(线性11和线性16)。 只需从 pmbus.org 下载规范即可
    2) 2)了解 DAC、ADC、寄存器的 UCD3138分辨率及其呈现内容。
    例如、在这个特定情况下、你必须知道 ACOMP_B_THRESH、id the DAC (reference) for the B analog comparator。
    它具有2.5V 的完整范围和7位的分辨率。 因此、每个位相当于2500/128=19.53mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、谢谢。
    这些换算系数也可能由 PMBus 和 UCD31138数据转换,的数据格式决定、因此可以计算出、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!