This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:电源 LED 驱动器电路的 IC 选择

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721870/bq24073-ic-selection-for-power-led-driver-circuit

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ25703

你(们)好

我正在尝试构建一个电源 LED 电路、我要为其选择一个充电器 IC。

选择 bq24073后、它的稳压输出为4.4伏、将直接馈送到 LED。 3V3 MCU 将有另一条调节线路。

外部电源将来自12V-1A 交流/直流转换器、该转换器将被调节至5V。

电池为1S1P 3400mAh 锂离子电池、充电电流@ 1A~1.5A (0.3~0.5C)

这里的问题是、使用 TI 提供的 Webench Designer、bq25606是我获得的最佳选择。 此时、生产时间至关重要、没有时间测试我拥有的不同选项。

那么、问题是、如果要选择 bq25606、是否有办法有效地调节其输出电压? 需要4.2V/3.3V 电压、3.3V 电压非常易于配置、但如果没有外部电源、4.2稳压将不得不从3.5V~5V 降压/升压。

在遇到这种问题时、使用 bq25606与 bq24073相比似乎没有太多优势。 但对于设计人员的问题、强烈建议使用 Webench。  

同样、问题在于、从3.5V~5V 降压/升压到4.2V 是否足够高效???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haemin、您好!
    BQ24073是一款线性充电器器件、在存在输入时仅输出4.4V 电压。 当处于仅 BAT 模式时、此器件运行为一个直通、输出电压将为 VBAT 减去 IR 压降。 BQ25606似乎是更好的选择、因为它是一款降压/升压充电器、即使在仅 BAT 模式下也能提供4.4V 电压。 可以添加一个 LDO 来提供 MCU 所需的3.3V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要降压/升压、可选择 BQ25703。 BQ25606是降压转换器。