This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:关于 DCM 模式频率

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677238/tps61193-q1-about-dcm-mode-frequency

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61193

你(们)好

客户希望了解 DCM 模式频率以计算电感器电流。
请告诉我如何计算 DCM 频率。

(我还发布到以下 E2E。)
e2e.ti.com/.../2470074

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、
    感谢您的联系、我们将审查您的问题、并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San、

    感谢您的响应和支持。
    期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    DCM 模式下的实际开关频率与正常 CCM 模式下的开关频率相同。
    出现 DCM 模式(在这种情况下也称为 PFM 模式)是因为负载电流非常轻,或者由于 Vin 更接近 Vout,升压转换比很小。 TPS61193升压转换器具有开关周期的最短导通时间、如果由于负载电流非常轻或转换比较小、所需的占空比低于开关的最短导通时间、 该器件开始跳过脉冲、以防止输出电压上升超出稳压范围。 因此、所谓的 DCM 模式(PFM 模式)是一种突发运行模式、在该模式下、当转换器的输出开始超出稳压范围时、转换器停止开关、并且当输出由于负载或泄漏而降至特定阈值以下时、 转换器生成突发开关脉冲以保持稳压。 这种行为会重复、直到命令的占空比大于开关的最短导通时间、此时 PWM 恢复正常运行。
    如前所述、此突发期间的开关频率将与正常 PWM 开关模式下的开关频率相同、因此应根据转换器的 PWM 开关频率而不是 DCM 突发频率来计算电感器电流。 给定应用中发生降压的频率(即突发发生频率)取决于负载电流和升压的 Vin/Vout、并会根据这些条件而变化。
    希望这个解释对您有所帮助。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽城-圣

    感谢您的解释。
    了解没有考虑脉冲跳跃的频率计算方法是否正确?

    更改方法。
    您 能否告诉我如何计算 DCM 模式下的电感器电流?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您的理解是、我们没有针对脉冲跳跃脉冲突发发生的频率的精确频率计算方法、因为它取决于此时的应用条件、例如输入电压、输出电压、负载电流、输出电容、泄漏、 升压补偿等

    此外、DCM 模式下的电感器电流无法明确定义。 两次突发之间的电感器电流为零。 在突发期间、电感器电流会连续上升、直到输出电压达到高阈值、此时开关停止、电感器电流变为零(请参阅下面的示波器图)。 即使要获得平均电感器电流、我们也需要知道 DCM 突发的频率和长度才能获得平均电流。 因此、电感器电流仅在 CCM 模式下定义、计算方法见数据表第21页。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽城-圣

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。

    让我再问一件事。
    在过去的过帐中、我了解到 DCM 是正常操作。
    e2e.ti.com/.../2470074

    在客户输入电压条件下、
    可以从 DCM 状态启动。
       在 DCM 模式下启动的问题和风险是什么?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    DCM 是器件的正常运行、如果器件由于低转换比(Vin、Vout)或轻负载电流而在 DCM 中启动、我不会有任何问题。

    希望这个解释对您有所帮助。

    此致、

    辽卡特