This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:澄清了 ISET2和充电电流?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722110/bq24040-clarification-regarding-iset2-and-charge-current

器件型号:BQ24040

我对 BQ24040 ISET2引脚的操作有疑问。

我的设置:

ISET 电阻器= 2.2k (~250mA 目标充电电流)

我 观察到的操作:

ISET2 = 0:充电电流=~250mA

ISET2 =悬空:充电电流=~100mA

ISET2 =高电平:充电电流=~250mA

从数据表中可以看出 、当 ISET2悬空或处于高电平时、 它独立于 ISET 电阻器运行。  我的观察结果表明、当 ISET2为高电平时、充电电流是 ISET 值或500mA 中的较低值。  您能否确认我的观察结果与器件的预期运行情况相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这看起来是正确的。
    ISET2引脚将限制输入电流
    高= 500mA
    悬空= 100mA
    LO= ISET
    当 ISET 值为250mA 时、您应该得到上述结果。

    另请参阅 BQ24040上的新应用手册 SLUA901、这是器件的快速入门指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    但是、当 ISET2上拉为高电平时、在我的情况下、充电电流似乎仅为~250mA。

    那么、您说过、当 ISET2上拉为高电平时、我的充电电流应该是500mA 吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    ISET 电阻器将设置输出电流、在本例中为250mA。
    然后 ISET2引脚将设置最大输入电流。 对于500mA 设置、您只需要可用500mA 中的250mA。 对于100mA 设置、您将仅获得所需250mA 的100mA 输出电流。
    当 ISET2低电平= ISET 时、输入和输出限制是相同的。