请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
当 BAT 引脚对 PGND 短路时、什么操作可实现 IC 保护?
SYS 引脚没有负载。
然后 BAT 低于0V、所以电流被限制在100mA、但是 SYS 最小值为3.5V。
BATFET 用作 LDO、但 BAT 为0V、因此 BATFET 消耗100mA*3.5V 电压。
我是对的吗?
现在、由于 BAT、PGND 短路、IC 温度升高。
如果我错了、您能告诉我需要检查什么吗?
谢谢。