This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BAT 和 PGND 之间短路保护

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721404/bq25895-protection-at-short-between-bat-and-pgnd

器件型号:BQ25895

您好!

当 BAT 引脚对 PGND 短路时、什么操作可实现 IC 保护?

SYS 引脚没有负载。

然后 BAT 低于0V、所以电流被限制在100mA、但是 SYS 最小值为3.5V。

BATFET 用作 LDO、但 BAT 为0V、因此 BATFET 消耗100mA*3.5V 电压。

我是对的吗?

现在、由于 BAT、PGND 短路、IC 温度升高。

如果我错了、您能告诉我需要检查什么吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    你是对的。 当 BAT 短路时、IC 输出 IBATSHORT = 100mA。 如果 MINSYS 为3.5V、则 BATFET 将通过100mA 并耗散3.5V*100mA 的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    是否有任何保护此操作的建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我不理解您的担忧。 电池组应具有保护器、在电池短路时打开、并保护电池。 通过 BATFET 提供一个减少的电流来保护 IC、该电流消耗将为3.5V*0.1A = 350mW。 充电器封装可以安全地耗散此功率。