This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:与此芯片配合使用所需的最小电流是多少?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721645/bq24210-what-is-the-minimum-required-current-to-work-with-this-chip

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件: BQ25505

您好!

 我正在为我的2600mah 研究充电电路。 该芯片上所需的最小电流是多少。 我有65mA 和5V 太阳能电池板。 我需要一个电路来为我的2600mah 充电。 或者是否有任何其他 IC 比这更好的工作方式、我希望设计一个仅具有5V 65mA 太阳能电池板的电路。

感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24210静态电流最大为1.2mA、最小调节充电电流为10mA。 它会将电池充电至其输入电压,可能是5 Vo*80%MPP =4V,但需要很长时间(>2600mAhr/65mA=40小时)。 为此、您需要将 bq24210的 TS 连接到 VTSB、以强制充电器进入 LPCM、从而禁用其安全计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的澄清。

    您能不能建议 使用适用于我的电池的任何其他 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25505是一款升压充电器、设计用于比您拥有的功率面板稍低的电源面板、但它适用于您的应用。