This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何在 HSFB EVM 中使用突发模式或轻负载模式?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678783/ccs-ucd3138-how-to-use-the-burst-mode-or-light-load-mode-in-hsfb-evm

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 HSFB EVM 中使用突发模式或轻负载模式?

我发现 LL_EN=0,

当 LL_EN=0但它在突发模式下不工作 时?

是否需要设置其他要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题将转发给相应的工程师。

    Amiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了使轻负载模式有效、LL_EN 应该被设定为1。
    此外、还应设置 THRESH 和 THREST_OFF_THRESH 分流器。
    当电压模式数字滤波器的输出低于阈值时、您将进入轻负载模式并开始脉冲跳跃。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #define TON_THRESHOLD(2000)//(25000)
    #define TON_OFF_THRESHOLD(1000)//(25000)
    我发现已设置 THRESH 和 THREST_OFF_THRESH。
    如果将 THRESH 和 THREST_OFF_THRESH 设置得更高,它将进入轻负载模式并开始脉冲跳跃?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在 HSFB 代码中,LL_EN=1
    2.在 HSFB 代码中,turn on THRESH 和 turn off THRESH 设置更多 higt
    结果没有 PWM,Vout 为0,没有突发模式。
    我想 synctfet 未斜升是导致问题的原因("//light load enabled and synctfet not ramped up",我在"handle_reged_state"中找到)
    需要在 HSFB 代码中设置其他寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于突发模式、设置 THRES_ON_THRESH 高于 THREST_OFF_THRESH。

    突发模式独立于 syncFETS 斜坡。 输出电压为零、这可能是因为 Vo 斜坡 未完成或未正确启用。

    此致、

    肖恩