This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:选择 DC-DC 器件

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721706/lm3488-select-the-dc-dc-device

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3478

大家好、

现在、我正在设计一个气体传感器电路。 在我的电路中、我想设计3.3V 升压至 DC40V ~45V 电压。 因为我使用40V ~45V 作为 电极电压。 当有 VOC 气体时  

 电极中。  电极会 使气体离子化。 然后、它将在  电极中生成低电流。 之后、我将使用运算放大器和 ADC 捕获低电流信号。

低电流可能为1nA~1uA。 现在、我需要输出 DC40V~45V 电压。 因为我的电路板尺寸非常小。 因此、我需要直流/直流器件的封装应该是最小的。 3mm×3mm 宽

最好。  

Q1:我发现 LM3488和 LM3478可以满足我的要求。 是这样吗? 如果这是正确的、您能给我发送电路吗?  

问题2:或者您还有其他想法吗?  电荷泵能否 满足我的要求? 如果电荷泵能够实现我的设计、您能不能  

给我一些想法并为我分享电路?

Q3:因为我的输出电流非常低。 因此电感的封装将非常小、对吧? 如果 电感的封装较大、则  会对我的设计不起作用。

根据以上要求,您能帮我吗?