This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:使能阈值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677107/lp2985-n-enable-threshold

器件型号:LP2985-N

您好!

在数据表中、1.6V 是启用的最小值、0.15V 是禁用的最大值。 问题:

  1. 该阈值的精度是多少?
  2. 如果 Ven 介于0.15V 和1.6V 之间、Vout 会发生什么情况?
  3. 在输入电压= 7.5V、输出电压 = 2.5V、输入电流= 50mA 的情况下、我是否可以将 Ven 与输出电压之间的关系图从0V 更改为5V?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee、

    答案与此类似:

    e2e.ti.com/.../677106

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    这是一个旧器件、遗憾的是、数据表中未提供使能阈值曲线。 根据数据表中提供的信息、需要将使能端设置为高于1.6V 以保证器件的导通状态;低于0.15V 以设置器件的关断状态。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    当使能电压降至0.15V 至1.6V 之间时、如果器件导通、输出是否保持稳定?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    对于该器件、没有可用的启用阈值曲线。 如果应用需要关断器件、使能引脚电压需要低于0.15V;当您需要器件导通时、使能阈值需要高于1.6V。 在0.15V 至1.6V 之间、未为此器件定义器件的导通或关断状态。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    在这种情况下、我们无法保证器件在使能端介于0.15V 至1.6V 之间时会调节输出?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YY、

    该器件提供的使能功能无法准确控制器件的开启或关闭阈值电压。 一旦 LDO 超过0.15V 至1.6V 之间的特定电压、它将被打开。

    如果需要精确控制打开/关闭电压、您可能需要考虑添加监控器芯片。 您可以在以下位置找到更多信息: www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在阈值上有很好的记录。 但我需要 在输出上进行确认、当开/关引脚电压下降到0.15V 至1.6V 范围内时、它不会高于预期值。 示例 LP2985-2.5、如果开/关引脚电压在0.15V 至1.6V 范围内、输出电压不会超过2.5V。

    谢谢。

    - YY

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee、

    您是否已阅读 LP2985-2.5数据表的第8.2.2.3节? 您将在此处找到以下陈述:

    '为了确保正常运行、用于驱动开/关输入的信号源必须能够摆动到高于和的位置
    低于下"电气特性"部分中列出的额定导通/关断电压阈值
    打开/关闭。 为了防止误操作、必须对开/关输入施加导通(和关断)电压信号
    压摆率为≥µs 40mV/μ s。

    小心
    如果交流(或直流)信号缓慢移动、则无法确保稳压器输出电压
    在列出的指定开通和关断电压之间的范围内施加的电压
    在电气规格下(请参阅"电气特性")。"

    这 µs 着、开/关引脚上的电压一定不能在0.15V 至1.6V 的范围内保持太长、并且必须以40mV/μ s 的最小速度从适当的低电平变为适当的高电平、反之亦然。 只有这样才能保证稳压器的正常性能。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    正如我在类似的帖子中所建议的、如果您需要精确控制导通电压、则可能需要考虑在您的应用中添加监控电路。 有关监控器产品的更多产品信息、请访问此处:
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Jason Song