This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722065/bq25120a-bq25120a

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121A

您好!

我们使用 BQ25120A 来管理器件的电池。 但对于调试阶段、我们需要在存在 Vin 的情况下禁用看门狗。 有可能吗?

如果可能、方法是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VIN 存在的情况下、看门狗计时器不能被禁用。 您可以使用具有此功能但 VSYS 电压更高的 BQ25121A。 (可在 MCU 引导时更改)

    使用看门狗时、您必须至少每30秒读取 I2C 上的一个寄存器、以防止其进入。  

    此致、

    gautham