This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:意外充电

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719498/bq34z100-inadvertent-charging

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其它部件:、 BQ77905

客户想知道时钟或数据上的高电压是否会通过 bq34z100上的 FET 体二极管泄漏并为电池充电? 有关此问题的更多信息、请参阅 Maxim 应用手册。

e2e.ti.com/.../Gas-Gauge-Placement-maxim-AN123.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    本应用手册讨论了监测计置于保护 FET 的"上游"位置时的潜在路径。 请勿将 bq34z100-G1或任何其他监测计感测电路置于保护 FET 的"上游"位置。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    SLUSBZ5B 第1页的图是否不正确?

    谢谢、

    Larry Norman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    SLUSBZ5B 第1页的图是该器件的一个示例实现的简化版原理图。 bq34z100-G1是一款多化学物器件-不同的化学物质具有不同的保护行业标准。

    我无法谈论上述链接应用手册中提到的 DS2438的故障和安全问题。

    如果使用锂离子电池设置:

    将 bq34z100-G1数据表中的图17与 bq77905数据表( www.ti.com/.../bq77905.pdf )中的图34 (其中低侧 CHG 和 DSG FET 位于电池和 bq34z100-G1之间)结合使用时,bq34z100-G1数据表中的图17可能是 bq34z100-G1实施的首选起点。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    我认为下图应该有所帮助。  请将下面监测计/电池主机 uC 块上显示的/PRES 或 SMBC/SMBD 引脚替换为通用 I/O 或通信线路、例如 bq34z100-G1的 HDQ、I2C 或 ALERT 引脚。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sagar 和 Larry、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的输入。 我没有收到您之前发布的帖子的通知、或者我会更早地回复。 我在2017年8月的第二个帖子似乎已被删除。

    但您似乎已经回答了这个问题。

    谢谢、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    非常好。 是否可以点击绿色的"已解决"按钮、以便其他客户更容易找到此问题/答案对?

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、

    Sagar 为我启动了该主题、因此我无法关闭它...