This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE4275-Q1:是否符合 AECQ100标准?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE4275-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679084/tle4275-q1-is-it-aecq100-qualified

器件型号:TLE4275-Q1

尊敬的工程师:

我想检查 TLE4275-Q1是否符合 AECQ100标准?

我只能在数据表中看到 ESD 规格上提到的内容、但第一页上没有提到。

请提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:

    该器件于2006年开发。 数据表列出了符合汽车应用要求的器件、并特别提到了 AEC-Q100 ESD 标准。 AEC-Q100具有其可实现的各种不同测试。 对于该器件、如果您对一项或多项 AEC-Q100测试有疑问、请提供更多详细信息、以便我们进行检查并给出答案。

    以下链接可用于查找 ATE-Q100标准的覆盖范围。
    www.ti.com/.../tle4275-q1.pdf

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    让我更清楚地说明一下、我们面临的竞争对手 BD42754已通过 AEC-Q100认证、尽管 TLE4275通过汽车认证、但它是否通过了 AEC-Q100认证? 客户对此很担心。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:

    感谢您提供更多信息。 您的请求已完全理解。 请给我一些时间来帮助您。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:

    我们能够根据修订版 G 找到证明符合 AEC Q100标准的 qual 和 char 数据。"符合 AEC-Q100标准"不在数据表上的原因只是旧的数据表措辞。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    数据表似乎应该更新、会吗?
    何时更新?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:

    是的、我将提出数据表修订请求。 遗憾的是、我们目前没有估计何时会发生这种情况。 如果您遇到类似问题、请随时联系我们。 现在、对于旧数据表、我们将逐个检查它、以解决与汽车资质认证相关的问题。

    此致、
    Jason Song