This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:UCC28881

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, PMP11236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722068/ucc28881-ucc28881

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: PMP11236

  

大家好、这是 一个电压稳压 器、在说明的参数侧、它显示"交流输入的输出电压为24V"。 我必须使用220V 交流输入和5V 输出。 该产品是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osman、

    感谢您关注 UCC28881。 是的、可以将 UCC28881配置为5V 输出。 参考、请查看 UCC28881数据表的9.2.1.2.7节、了解如何配置输出电压:

    我建议使用 webench 来了解设计的外观: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=211426::power::ben.lough@ti.com

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论、

    但真正的问题是、可以使用 pmp11236获得具有220V 交流输入的5V 直流输出?

    此致、
    Osman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥斯曼

    PMP11236上已有5V 输出。 有两个输出:TP3至 TP6的24V 输出和 TP1至 TP2的5V 输出。 如果在 TP4和 TP5上应用220Vac、则 TP1/TP2将获得5V 电压。

    此致、
    本·洛夫