This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:BQ24298之前未使用,有一些问题?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721896/bq24298-bq24298-has-not-been-used-before-there-are-some-questions

器件型号:BQ24298

工作条件:

使用26650 5000mAh 锂电池进行微型 USB 充电;

2.不要使用 OTG 功能。

请帮助检查:

1.PSEL 被直接下拉、不限于标准 USB 充电。

2. QON、OTG、REGN 等的设计是否正常。

3.如果未测试 USB 接口,只需使用 VUSB 接口 ESD 保护。

4.是否需要离开 D2的压力稳定器管和 Q1的慢速启动。

e2e.ti.com/.../_455135753575EF8D_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    请查看我的以下评论:

    1. 将 PSEL 下拉为低电平将默认输入电流限制为3A。 启动后、主机始终可以通过 I2C 更改输入电流限制。 此时、外部下拉 R6为 NC。  
    2. QON 引脚具有内部上拉电阻、因此无需外部上拉电阻。  
    3. 由于未使用 OTG 且 PSEL 为低电平、因此将 OTG 引脚逻辑连接至高电平。 将上拉电压轨更改为 SYS 或 VDD_2V8、而不是 VBUS、以确保在插入输入时固定逻辑状态。
    4. 与 OTG 引脚类似、将/CE 引脚上拉电压轨更改为 SYS 或 VDD_2V8。 请注意、这是一个低电平有效引脚。 目前、此设计默认禁用充电。
    5. 将 STAT 和 PG 的上拉电阻更改为 SYS 或 VDD_2V8。
    6. BAT 上的去耦电容缺失、将10uF 添加到 BAT 引脚。
    7. D2将有助于在输入瞬态事件期间钳制 VUSB。 如果不使用 OTG、则无需 Q1、因为输入端不需要阻止升压电压。 此外、该器件还具有内部反向阻断 FET。