This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:基于 TPS23525PW 的新设计

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677143/tps23525-new-design-on-tps23525pw

器件型号:TPS23525
主题中讨论的其他器件:TPS2350

大家好、

根据 TI 的建议、我打算将 TPS2350替换为 TPS23525PW、以实现 Oring 和浪涌限制。

该应用可处理高达500W 的负载、其中6个 PSE 为60W、4个 PSE 为30W

产品环境温度范围为-40°C - 85°C、因为我的设备是室外 IP67、无气流。

输入电压范围为44 - 58 VDC

请发送 TI 关于所附设计的建议。

我使用 TI 工具进行计算、但我看到结果不清楚。

此致、

Shlomi

e2e.ti.com/.../25-_2D00_-Main-DC-Input-Stage---Main.pdf

e2e.ti.com/.../TPS23525_5F00_Excel_5F00_Tool.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi

    正在通过电子邮件对此进行审查。 我将在4月16日(星期一)之前发送结果。 关闭此主题。

    Brian