This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:50mV 电池电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680323/bq78350-r1-50mv-cell-voltage

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350EV2400

您好!

我已经使用基于 SLUA810的 BQ78350DBTR-R1、BQ7693000DBT 和 BQ76200PWR 构建了一个6S1P 设计。

使用具有 EV2400版本0.18的 bqStudio1.3.54.1和 选定的"1E9B_1_03-bq78350_R1.bqz"、Studio 会在 Addr 处检测 bq78350_R1、1e9b_1_03。 0x17。 显示的内部测量仪表温度约为33度。

我编写了"bq78350_R1_v1_03_build_22.srec"并将电池映射更改为1、2、5、6、7、10。 现在、Studio 显示的温度(TS1)为196.4度、电池电压为1-6、总共为50mV 和300mV。

PCB 连接到6个1k Ω 电阻网络;PCB 和网络由21.6V 电压供电。

错误测量的原因可能是什么?

提前感谢、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、
    该部件可能存在 XREADY 故障。 数据不会从0更新。 低温电压是高温。 bq78350会将存储的偏移应用于电池电压。
    您可以尝试读取块命令0x58进行确认、但监测计将忙于尝试清除故障、您可能会遇到一些错误。 使用 XREADY、您将看到:20 00
    确保您的21V 均匀分布在电阻器上。
    检查是否已为器件的 BAT 供电。
    检查热敏电阻或类似的下拉电阻是否位于 TSN 引脚上的本地基准。
    检查 CAP2是否短路、并且在启动器件后、电容器上的电压为~ 3.3V。