This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:温度范围内的电气规范测试过程

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678362/lmr33630-electrical-specification-test-process-over-temperature

器件型号:LMR33630

尊敬的 e2e 支持:

我的客户需要知道如何测试我们的器件、以确定规格。

是通过采样完成的吗? 在多少 IC 中? 还是每个批次都有?

是否有一些在过热条件下进行的测试?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一可确保的说明是 absoulte 最大额定值表中的说明、

    电气特性表时序表和 ESD 表。

    表中的所有参数均在室温下进行测试。  最小和最大规格

    适用于所述的 termatre 范围。  请参阅随附的消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的反馈。

    测试是否通过采样完成? 在多少 IC 中?
    它是在每个批次上完成的吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信息大部分是专有信息。

    根据电气特性表中的规格、在室温下对每个器件进行测试。