我使用 LMR16006Y (2.1MHz)通过34V - 46V 直流输入为3.3VDC 50mA 负载供电。 我看到的复杂纹波峰峰值约为600mV、其频率(20k-30kHz)远低于开关频率。 如果我放大、我可以看到该波形在2.1MHz 时的开关纹波和~14%的占空比、因此我不认为这是由开关纹波引起的。 当我进行合规性测试时、我担心电源的波动性会导致我的产品出现 EMC 问题。
该示波器是在正常负载下获取的、显示了我看到的纹波。
下面的示波器显示了如果我向输出端添加一个100mA (32欧姆电阻器)的附加负载、纹波会做什么。 我这样做是为了排除电源在 DCM (断续模式)下运行。 根据波形变化、我认为我处于 DCM 模式、并正在相应地重新设计转换器。 然而、纹波仍然很大、因此我认为这是一个额外的问题。
下面是 SMPS 的原理图。 我已经尝试将 L1换用尺寸更合适的100µH μ H 电感器、但这一点根本不影响输出。
如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。