This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54020:TPS54020 Webench 仿真失败

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717731/webench-tools-tps54020-tps54020-webench-simulation-fail

器件型号:TPS54020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 webench 在我的应用中模拟 TPS54020的相位裕度和增益裕度。

我的输入为12V、当输出为3.9V/4.29A 或1.8V/2.28A 时、webench 正常运行、但当输出为2.4V/2.48A 时、webench 表示无法进行仿真。

webench 似乎与输出电压相关。 如果我更改为2.41V 或2.39V、则 webench 使用新参数"coutx"运行。

这周发生了、上周没有发生。

服务器是否出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我要求 WEBENCH 团队帮助检查它为何无法创建设计。 当我了解更多信息时、我会向您提供最新信息。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如今、webench 似乎再次正常、但电路中有一个新的电容 Coutx。 我之前看不到在3.9V、1.8V 和2.4V 电压下仿真的 Coutx。

    Cout 和 Coutx 之间有什么区别?

    BTW、Coutx 未连接电路、它有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    当 WEBENCH 选择混合型输出电容器时、会将 COUT 添加到中。 由于规模或成本原因、它可能会这样做。 第一个 Cout 通常是具有更高 ESR 的东西、例如铝电解电容器、钽电容器、sp-CAP 等 第二个通常是低 ESR 陶瓷电容器。

    未连接的 Coutx 只是图像错误。 在 WEBENCH 中、在该视图中连接并不重要。 仅当在 WEBENCH 中使用 Sim 部分时、连接该器件才很重要。 这种偏差可能仍应得到纠正。 我将检查 WEBENCH 团队中是否有人看到过此帖子。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我将关闭此帖子、因为我认为您的特定问题已得到解决。 我检查了 WEBENCH、原理图中 Coutx 的误差看起来是固定的。 我认为 WEBENCH 团队仍在努力确保在将来创建设计时不会出现任何问题。 如果您需要有关此方面的任何进一步帮助、请随时在此处回复。

    此致、
    Anthony