This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:禁用 TPS7A7002时输出电压为1V?

Guru**** 2531040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679452/tps7a7002-output-voltage-is-1v-when-tps7a7002-was-disabled

器件型号:TPS7A7002TPS7A7002

团队

我的客户有两个技术问题、如下所示以及随附的文件。

请检查问题并让我获得解决方案。

 1.禁用 TPS7A7002时、输出电压为1V  

A. 竞争对手的输出电压(AP7176)为0V (左图中为红色方形)、但 TPS7A7002为1V (右图中为红色方形)

b. 测试条件相同(TPS7A7002的输出与 AFE 芯片相连)、LDO 在禁用时似乎受到 AFE 的影响。

2.  当客户测试 PWM 开/关 控制(使能引脚)时,4V 输入电压会有很大的电流消耗和电压变化

#随附原理图和测得的波形。

 测试条件:VIN:(4V)、Vout (3.3V)、Iout (3A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在随附的 Excel 文件中找到原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    什么连接到稳压器的输出?

    "AFE"是什么意思? 模拟前端?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    AFE 是用于摄像头传感器的模拟前端。

    我认为这不是 AFE 的问题、因为竞争对手的 LDO 也在相同条件下进行了测试、但没有问题

    这是一个非常紧迫的问题、因此需要您对原理图和解决方案的快速反馈。

    如果我们今天不提供解决方案、客户将使用竞争对手的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai

    请给我任何反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    我找不到解决您问题的办法。 请联系 TI 员工。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    请 通过电子邮件将您对原理图审阅的反馈发送给我、发送至 dikwon@ti.com
    我在 TI 系统中找不到您的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    我不是 TI 员工。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    无论如何、请向我提供您对原理图审阅的反馈。
    并删除您的回复和此回复上方的内容。 我认为这是一个非常严肃的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这似乎是在不同线程上发布的同一个问题、我正在对这个问题做出响应。 请将此帖子用于您将来有关此主题的通信。
    e2e.ti.com/.../677888

    此致、
    Jason Song