This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2B:BQ27425-G2B /.gm.fs 文件编程错误

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680104/bq27425-g2b-bq27425-g2b-gm-fs-file-programming-error

器件型号:BQ27425-G2B
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

客户正在生产线上对附加的.gm.fs 文件进行编程、但有时会看到编程错误、因此我想请您检查附加的.gm.fs 文件中是否存在问题。 它刚从 bqStudio 导出、所以我认为这不会有问题、但请检查以防万一。

e2e.ti.com/.../0425_5F00_2_5F00_05_5F00_0312_2D00_bq27425G2B.gm.zip

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    我建议使用 bqstudio 来分解这些长字节。 确保 IT 命令行命令少于32个字节、因为已知这会导致问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我将使用 bqStudio 创建黄金映像。 我找不到用于拆分字节的设置、但我知道下面的红色字体是 寄存器的信息、它小于32字节。 因此、我认为这个黄金映像没有问题。 我的理解是否正确?

    ;------------------------------------------------------------

    ;验证现有固件版本

    ;------------------------------------------------------------

    W:AA 00 01 00

    C:AA 00 25 04

    W:AA 00 02 00

    C:AA 00 05 02

    ;------------------------------------------------------------

    ; Set_CFGUPDATE

    ;------------------------------------------------------------

    W:AA 00 13 00

    X:1500

    W:AA 3E 02 00

    W:AA 40 02 26 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    W:AA 60 A5

    X:200

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    在尝试提取 GMF 时、您的 bqstudio 是否具有如下所示的选项按钮? 如果不包含该选项、则意味着该工具没有 bq27425的该选项。

    包含命令的整个字节应该小于32。 如果 bqstudio 没有该功能、则 您需要尝试手动执行该操作。

    谢谢

    Onyx