This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq77915应用问题

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ2947, BQ2961, BQ7718, BQ7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721081/bq77915-application-question

主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ2947BQ2961BQ7718BQ7716

尊敬的所有专家:

             我在 bq79915应用中有一些问题  

             1.为什么 bq79915电池平衡应在 OV 状态下工作,请告诉我们机制和原因。

             2.是否可以从 Bq79915 EVM 应用原理图中移动 D1 (TVS)? 是否有副作用?

             3.当客户验证第二保护 IC (S-8264)+Bq79915时、发现 Bq79915 OW 不起作用。

               当触发 OW 故障时、bq79915仍然可以测量二级保护 IC 感应电压、这就是 OW 不起作用的原因、我们的竞争对手 R5436+2ND 保护也有没有任何解决方案可以改进它?

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    1.当 bq77915检测到 OV 并启用平衡功能时、它会使电池保持平衡、从而减少高压下的时间。
    2. D1 TVS 有助于控制 EVM 上的瞬变。 在平衡电流较高的情况下、输入滤波电阻器较小、输入滤波器对瞬态的影响可能较小。 D1之类的组件可能对设计或其他技术有所帮助。 对于瞬态抑制的需求会因电池单元、结构、负载特性和上述滤波而异。 选择合适的设计。
    3.是的、S8264数据表功能图显示了输入之间的电阻分压器和相对较高的输入偏置电流。 该部件设计不允许进行低电流开路检测。 要检测开路、次级保护器需要具有高阻抗、或者在电池电路设计中使用积极的测试方法来克服次级保护器的偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家:

             感谢您的回答。

             请让我仔细检查一些项目:

             问题2:根据您的命令,我们不建议删除 D1,它是否正确?

             问题3:如果 BMU 固体为 bq79915 + Seiko 二级保护器,bq79915 OW 将不起作用,

                       目前硬件我们没有解决方案使 OW 正常运行,它是否正确?  

                       BTW、我们是否计划开发新的高阻抗二级保护器来配合 bq79915?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    Q2:D1是设计人员的选择。 要求是防止损坏电压达到 bq77915或设计中的其他电子器件。 设计人员的系统中可能没有显著的瞬变、或者可能有其他技术来充分抑制它们。
    Q3:具有电阻分压器的第二个保护器旨在防止开路检测。 如果没有电阻分压器、如果在电池组装期间电池连接导线断开、则第二个保护器可能会看到高电池电压并激活所连接的保险丝。 当没有连接时、电阻分压器提供正常电压以防止保险丝熔断。 一些设计人员认为这是可取的。 这在封装组装期间很有用、但组装后仍存在于产品中。 正确连接电池后、电池的低阻抗很容易超过电阻分压器、从而使第二个保护器可以看到过压电池。 一些设计人员认为这是可以接受的。 如果电池连接线分离、即使 BMS 不知道各个电池的实际电压、电阻分压器也会将输入偏置到正常状态。 有些设计人员认为这是不可接受的。 设计人员可以选择高阻抗的第二个保护器、或设计一个强大的开路检测机制、将其集成到电池中。 设计人员和组装人员在组装蓄电池时必须小心、确保保险丝等永久性故障未被激活、可能需要一些组装或测试序列或操作。
    TI 第二保护器内部没有电阻分压器。 有关 bq7718、bq7716、bq2947、bq2961或其他相关保护器的信息、请参阅数据表中的功能图。 当与 bq7718等器件配合使用时、bq77915应提供开路检测、 谨慎的设计人员会注意到、第二个保护器的 IIN 容差处于 bq77915的标称开路电流、并且可以在其设计中为 bq77915指定更高的开路电流。 电池和组装工艺设计人员知道其设计具有一个单线功能、因此需要注意组装说明、以避免在制造过程中触发不可逆保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已编辑了标题、以便更轻松地进行搜索