This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:1V 基准?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680137/ucc28c45-1v-reference

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件:LM358

对于增益为2.5+-1%的同相放大器(由单电源运算放大器 LM358制成) 、其输出 端连接到反馈引脚、其输入端是分压器、因为整个电路的 Vref 为~1V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您能否将其粘贴到电路图中、因为这样更容易理解。 您是否尝试使用 UCC28C45调节小于2.5V 的电压?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未最终确定电路、但我正在尝试让~1.5V 电池仿真器运行12V 汽车系统、即浮动和严格的1.5调节以及低噪声。