This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:轻负载下的静态电流性能

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680417/lmr33630-quiescent-current-performances-at-light-load

器件型号:LMR33630

尊敬的 e2e 社区:

我的客户使用我们的演示板设置 VIN=12V 和 VOUT=3.7V、对静态电流与轻负载进行了一些测试。

-无负载时、输入电流测量值为41µA μ A。 25µA 我们在数据表中提到 Δ I (3.3Vout)、这是否一致?

-输出为160µA μ A 时、输入电流测量为100µA μ A。 相同的问题。 是否有任何方法可以降低这种消耗?

PS:有关详细信息、请参阅我的内部说明。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将 FB 分压器替换为顶部使用1M 和的分压器

    底部的适当值、并移除 Al 电解电容器

    然后再次测量电流。