This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:VREF 是否可用于将输入引脚拉高?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680230/bq24070-can-vref-be-used-to-pull-input-pins-high

器件型号:BQ24070

ISET2、MODE 和 CE 引脚的绝对最大额定电压为7伏。 数据表未给出绝对最大输入电流。 我想将这些引脚拉高、但我不知道实现这一目的的最佳方法、因为我将要处理的输入电压有时可能会高达12伏。

1. 是否可以使用引脚1 (VREF)将引脚7、8和9拉至高电平? 它们是否可以直接连接到 VREF、或者是否需要上拉电阻器?

如果我无法将 VREF 用于上拉电压、则以下问题适用。

2. 如果我将引脚7、8和9 (ISET2、MODE 和 CE)中的任何一个连接到100k 电阻器、而该电阻器的另一端连接到引脚4 (IN)并连接到12伏电压、是否会导致器件故障或损坏?

3. 可以将引脚7、8和9连接在一起、然后使用单个电阻器将它们全部拉至引脚4吗?

如果这不起作用、我的解决方案可能是使用5.2伏齐纳二极管来限制电压。 这又带来了一个问题。

4.引脚7、8和9能否直接连接到从引脚4 (IN)处的电压导出的5.2伏齐纳限流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    VREF 引脚的最大输出电流指定为20mA、因此可用作上拉相关三个引脚的源。
    建议为每个引脚使用10k Ω 电阻器、以防止输入之间可能出现串扰或启动问题。
    ISET2上的电流消耗列为40uA 高电流、而 CE 和 MODE 大约为1uA、10k Ω 上拉电阻比100k 更安全。