This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器、升压、降压/升压输入和输出。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680190/battery-charger-boost-buck-boost-input-and-output

主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25895

您好!  

我们尝试使用 BQ25859时取得了一些成功、但并非完全成功。  我们需要一款具有降压/升压功能和为锂离子电池充电的产品。  我们的输入为12v、我们希望将输出电压调节到线路下的5V。  它保持在12v 且无转换。  当我们输入5V 时、5V 升压线路为真。  当输入为12v 时、5vboost 线路为12v。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25703A 是一款降压/升压充电器、支持3.5~24V 输入范围和高达19.2V 的输出。  请检查 bq25703A 以查看它是否符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上是我们一直在关注和考虑的开关。  但是、我们确实发现、对于我们目前使用的12v IN 和 bq25895之间的降压转换器、它似乎可以正常工作。  如果我们保留 bq25895、则必须用表面贴装芯片和其他几个辅助部件替换我们的试验电路板式降压转换器。  改用 bq25703a 是否需要向 bq25895添加其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我不知道系统是什么样的。 请绘制方框图以帮助我了解系统要求。