This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 EVM 更改电阻 R6和 R15、EVM IT`s 无法正常工作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678740/bq24650-bq24650-evm-change-resistance-r6-and-r15-evm-it-s-cannot-working

器件型号:BQ24650

尊敬的:

我们的客户端使用 BQ24650 EVM-639、但我们发现问题、如果 R6 0.02 Ω 变为0.05ohm、R15 100K Ω 变为86.6k Ω

输入12V、输出为12V 电池充电

JP1 EX

JP2使能

JP3 EX

禁用 JP4


但 Voutput IT`s 无法充电。 我们有什么想法可供参考。


如有、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24650采用降压拓扑、这意味着输入电压必须高于输出电压才能使转换器开始工作。 要开始充电、VCC 必须比 SRN 高至少500mV (否则、器件将处于睡眠模式)。 请确保 VCC 上的电压至少比 SRN 上的电压高500mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Zou

    我们使用 BQ24650 EVM、但我们希望将输出电流更改为1A。

    我看到有两个选项可以更改为1A。

    1、更改 L1 (15uH)和 Cout (10uF)并感测电阻40m Ω

    2.更改 R6; icharg=40mV/R6

    还有其他建议供我们参考。

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项2包含在选项中... R6是感应电阻器。

    您列出的电感器值和输出电容器值是实现最佳性能的推荐值。  

    我们建议使用选项1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jing
    我们试用了 EVM 板 Chenng R19 36k 至100k Ω,因此 VOUT 和 PGND 可以在 Bettery 上工作。
    但直流电源 CC 和 CV 电压14.5V,但 CC 和 CV Alwayes 不稳(CC 红色 LED)
    JP 2-3内部,JP2启用,JP3 1-2,JP4启用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解您的问题...

    将 R19更改为100k Ω 的目的是什么?

    充电电流是多少? 您的直流电源的电流限制是多少? 您能否提供输入电压、输入电流、输出电压和输出电流的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing  

    获取我的测试文件 e2e.ti.com/.../bq24650-EVM-Board-test-no-Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅充电曲线的数据表。 我可能误解了您的"CC/CV 不稳"陈述。 您所说的是电源不稳定?  

    请使用 bq24650工具和软件文件夹中的 bq246xx 计算工具来计算电阻器。

    我认为您在 pdf 文件中所做的更改不符合您的充电要求。 您设置的 MPPT 值大约为7.2V、这仅是我们电源输出的50%。 从您的图片中、我无法判断您在电源上设置了什么电流限制。 如果您看到电源不稳定、则消耗的电流可能大于电源电流限制。 因此、输入电压将下降。 由于您看到 MPPT 达到7.2V、因此充电输入电压将被钳位在7.2V、这低于输出电压。 因此、转换器关闭、然后您的输入电压恢复。 因此、您将看到电源在 CC 和 CV 模式之间。

    另请注意、VFB 电阻分压器不会为您提供12V 电池稳压电压。