This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200A:HB 和 VDD 之间短路

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27200A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720295/ucc27200a-shorted-between-hb-and-vdd

器件型号:UCC27200A

您好!

我的客户在其直流/直流推挽电路中使用 UCC27200A。 直流总线电压为48V 电池电压。 他们多次发现器件 HB 和 VDD 短接、这意味着二极管损坏。  在启动推挽电路期间发生中断。

我们使用正常器件在运行时测量了电压波形、CH1 HB 接地、CH2 HS 接地。

上升沿

下降沿

在电路启动期间、电压波形如下:峰值电压可达到78V。 但它仍应处于建议的工作条件内。

在启动推挽电路期间发生中断。

内部二极管的突破性电压是多少?

2.哪些因素可能导致 HB 和 VDD 之间出现短缺,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    您可以通过电子邮件向我发送原理图和布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我是一名支持此器件的应用工程师、将努力解决您的问题。

    根据 Don 的请求、您能否发送电路原理图和布局来帮助确定如何解决故障?

    对于 VDD 至 HB 二极管、VHB 的绝对最大额定值为120V 至 VSS、建议额定值为115V 至 VSS。 因此、示波器图中记录的~58V 不是问题。

    您能否在启动事件期间记录 HB、HS 和 HO 的示波器波形图并在最高电压下触发? 您还可以确认 VDD 电压电平吗?

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、
    谢谢你。
    完成该操作。 对于它们来说、引导电容器值似乎太大。 我将告诉客户使用适当的引导电容器。
    我还有一个问题。
    如果我们在 VDD 和 HB 之间添加一个外部二极管、会有帮助吗? 如果是、首选哪种二极管? (额定电压、额定电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果由于高频运行和高栅极电荷、预期的自举二极管平均电流可能较高、则添加外部二极管会有所帮助、通常建议添加外部二极管。 这意味着 HB 偏置的平均电流可能高于大多数应用。

    我们建议使用额定电压达到或超过驱动器额定电压的超快速恢复二极管。 通常 使用1A 100至200V 二极管。 MUR120是一个很好的选择  。

    此致

    Richard Herring