This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:打开 VR3电源轨时启动失败

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721449/tps650830-start-up-fail-at-turning-on-vr3-rail

器件型号:TPS650830

您好!  

我们的客户有两块板无法打开3.3V 电源。

他们确认 VREF1V25、LDO3、LDO5和 V3.3EN 的功率输出正确。  

但 VR3没有输出。

我是否可以就如何解决此问题发表意见?  

如果需要更多信息、请告知我们、我也可以将原理图发送给您、但请先告诉我您的邮件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统的输入电压是多少?

    此问题已分配给此器件的专家、但请注意、我们无法在公共论坛上共享电子邮件地址、也不会要求您公开共享您的电子邮件地址。

    如果您可以从显示 TPS650830器件和无源器件的原理图的一小部分屏幕截图中获取一段屏幕截图、则开始调试该问题将是一个良好的开端。

    谢谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户021864:

    我已向您发送了一封直接邮件、然后您可以用附件回答我的问题。
    查看原理图后、我将为您提供一些意见。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    我已经向您发送了邮件、如果您没有收到邮件、请告诉我、我也可以通过邮件发送。

    非常感谢您在这方面的帮助、请告诉我您的意见。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    非常感谢您的帮助。
    RD 反馈、因为他们发现问题来自电路板其余部分的其他电源解决方案。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢这次更新!

    Phil