This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三步色温可调解决方案

Guru**** 2591430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679549/three-step-color-temperature-adjustable-solution

主题中讨论的其他器件:TPS92075

你(们)好

我的客户有一个新项目需要解决方案请求:3步可调 CCT 驱动器解决方案。 其他参数请求、如下所示。  

输入电压:AC120V

频率:47~63Hz

输出电流:330mA 或200mA

输出电压:36V 或60V

输出功率:12W

6.电流精度:5%

效率:>85%

 
我们是否有合适的解决方案可以提出建议? 谢谢  

张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    这两种不同的设计(36V、330mA 或60V、200mA)吗?  如果这是一种设计、是否有两个输出?

    控制3步可调的是什么?

    是否有用于切换 LED 负载的控件、如果有、它们以次级侧为基准(如果需要隔离)?

    这是否需要进行隔离?

    我们有一些器件可以做到这一点、但获取更多信息可以将其缩小为更好的选择。

    这是否必须变暗?  如果是、什么类型的调光?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwin:

    有两种设计。 第一个:36V330mA 输出、第二个:60V 200mA 输出。
    2.客户将使用硬开关控制3级可调。 第1个推入开关将为3000k、第2个推入开关将为4000k、第3个推入开关将为5000k。
    3.隔离解决方案或非隔离解决方案均可接受
    4.不需要调光,客户使用两个白色 LED (色温:3000K,5000k)。 其中一个条件是点亮5000K 色温的 LED、 第二个条件是只有3000K 色温的 LED 亮起。 第三个条件是两个 LED 同时亮起、但驱动器电流不同。

    张若纳斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    3) 3) 这需要什么功率因数和 THD?  TPS92075是一款离线降压转换器、这是一种相当简单的拓扑、但当 LED 堆栈电压升高时、THD 会升高、功率因数会降低。  隔离式隔离器将更大、并且可能更昂贵。  非隔离型反激式可提供良好的 PFC 和 THD、但需要定制磁性。

    4) 4) 如何控制流向两个 LED 灯串的电流?  对于3000K、它将只是一个字符串、一个电流源、对于5000K、它是相同的。  4000K 将需要两个电流源、因为它们不能并联和共享电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin:

    感谢您的回复
    3) 3)客户不需要 PFC 和 THD 值。 我将在与客户核实后回复
    4) 4)最佳解决方案是一个驱动器 IC 可以独立驱动两个通道、并且可以单独控制电流。 如果没有、客户应使用两个驱动器 IC 来实现。

    张若纳斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    实际上、没有任何通过整流交流电运行的双通道电流调节器。  在3000K 和5000K 这两个灯串中、什么是 LED 堆栈电压?  它们是否几乎相同?  有几种方法可以实现这一目的、但保持85%的效率可以消除或减少选择几种方法的可能性。  60伏输出还限制了某些直流/直流部件的使用。  两个 TPS92075或其他简单的 LED 驱动器可能是最佳选择、因为两个转换器以大约一半的功率运行、因此4000K 的效率会稍微降低一些。

    此致、