This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:如何将 BQ2004始终配置为涓流充电模式?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2004, BQ24725A, BQ24610, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680382/bq2004-how-to-config-bq2004-always-in-trickle-charging-mode

器件型号:BQ2004
主题中讨论的其他器件: BQ24725ABQ24610BQ24170

您好、E2E 支持团队、

我们的客户申请4节1520mAh 镍氢电池组(4S1P:1.2Vx4 = 4.8V)、支持涓流充电。 请告知如何使用默认涓流充电模式(即、充电周期:30小时)配置 BQ2004。  

电源适配器为12V 输入、我们是否需要用于 BQ2004 Vcc 输入的5V LDO?

如何配置 BQ2004来控制电源路径? 如果电源适配器不存在、电池将自动备份。 当电源出现时,充电器将执行涓流充电。 非常感谢您的回复。

谢谢、

陈锦芳

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 BQ2004 Vcc 输入需要来自12V 输入的5V LDO。
    bq2004不集成电源路径控制。 您必须设计自己的电源路径控制。
    或者、您也可以选择电源路径控制器件(bq24170、bq24610、bq24725A……) 并通过主机控制器控制镍氢充电曲线。 我希望本应用手册能为您提供一些帮助。 www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf