This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:VBUS 与 SYS 是否有降压关系

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680349/bq25606-vbus-has-buck-relationship-with-sys-or-not

器件型号:BQ25606

尊敬的:

现在、我想在电源管理中使用 BQ25606。 下面我有一些问题:

 1. VBUS 和 SYS 是否有降压关系? 如果 VBUS=5V、那么 SYS =?

 SYS 的最大电流输出是多少?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris:

    如数据表所示、如果 VBAT<3.5V、VSYs=3.68V。 VBUS 的电压范围为4V 至13.5V。

    在存在电池的情况下、SYS 上的最大电流可能高达5A。