This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:如果中心焊盘上有 GND 存在问题、是否存在?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680474/tps22810-any-concern-if-there-is-gnd-via-on-center-pad

器件型号:TPS22810

您好!

我想知道在 TPS22810DRVR (WSON 封装)的布局中、是否有一个通过放置在中间焊盘上的 GND 问题。   因此、是否会出现性能或散热问题 ?

TPS22810用作负载开关、其中 Vin=VBus (5V)、 负载电流为1A。

谢谢。

此致、

GIM 歌曲

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gim、

    我们还有另一篇文章已经解答了这个问题:

    e2e.ti.com/.../2282090

    简而言之、焊盘可以连接到 GND 而不会出现任何问题。 如果您要通过较大 的 GND 平面、这将有助于提高器件的热性能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius