This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22960:如果在@95C 环境下使用此器件会发生什么情况

Guru**** 2595030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680357/tps22960-what-happens-if-this-part-is-used-95c-ambient

器件型号:TPS22960

大家好、

我们希望在95C 环境温度和400mA/通道电流下使用此 IC。 根据我们的计算、结温 会低于125C。

根据数据表、最高环境温度为85C、最高结温为125C。 我们是否能够使环境温度超过数据表的绝对最大值、并且结温低于绝对最大值。

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    只要结温保持在125°C 以下、器件就可以了。 环境温度额定值是我们保证参数的值、但在结温低于125°C 时器件不会损坏

    请注意、这意味着在整个温度范围内、导通电阻可能略高于数据表中列出的值。 只要您在计算中给自己一些裕度、就不会出现问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius