This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:LM25117数据表问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679932/lm25117-lm25117-data-sheet-question

器件型号:LM25117

大家好!

我对 LM25117数据表有疑问。

"图18. 用于14.5V <V OUT" 的外部 VCC 电源

VCC 的电路输入由 VOUT 通过齐纳二极管进行布置。

-Q1:是图18的电路。 有必要? (必须 应用电路?)

(在 WEBENCH 仿真结果中、未应用图18的电路。)

-Q2:在图18中应用电路的优势是什么?

-Q3:使用图18中的电路、

我想它将与 VCC 输出端子(内部 LDO:典型值7.6V)相冲突、

是否应禁用 VCCDIS 引脚上的内部 LDO?

- Q4:您能为我推荐一个电路吗?

我的设计规格:

器件:LM25117

输入电压:36V

输出电压:24V

输出电流:11A

如果您有任何信息、请告诉我。

此致

Shinge2e.ti.com/.../LM25117.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shing、

    不是绝对需要图18。 如果您希望降低器件中的功耗、请使用图18。 这是优点。

    如果您决定从转换器的输出端提供 VCC 偏置以降低功率耗散、则需要实施图18电路。 无需通过 VCCDIS 实施、请按照图18操作、您是否希望实施?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。

    您说过

    "以降低功率耗散"和

    "无需通过 VCCDIS 实现"。

    在本例中、我必须停止 VCC 输出。

    请告诉我"无需 VCCDIS"的原因。

    我还有其他问题。

    齐纳二极管设计:

    VOUT:24V - VCCOUT:7.6V + VF:0.7V = VZ:15.7V 是齐纳电压

    这是对还是错?

    我是否可以对您的意见表示不满?

    我的设计规格:

    输入电压:36V

    输出电压:24V

    输出电流:11A

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shing。

    Vout-VZ - Vfwd =外部 VCC 电压。

    VOUT = 24V

    VZ = 12V

    Vfwd =~0.5V

    其中外部 VCC 电压>VCC

    外部 VCC 电压= 11.5V。

    希望这对您有所帮助?

    David。