This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218没有任何具有良好输入的输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678892/tps65218-tps65218-don-t-have-any-output-with-good-input

器件型号:TPS65218

大家好、团队、

我的客户使用 TPS65218作为 AM437X 的电源、原理图如下所示、到目前为止、输入没有问题、INT_OUT 正常、但其他电源轨都发生故障。 除了下面的 DC5/6输出波之外、没有输出、您能不能帮助评论这种情况的可能根本原因是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此帖子已分配给负责此器件的应用工程师。 他们很快就会回来。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWR_EN 引脚上的电压是多少?

    该引脚上的 VIH = 1.3V、您的原理图显示它通过100或100k 电阻器上拉至1.8V (无法读取)。

    也许+1.8_VBAT 电源轨实际上不是1.8V 或其他正在运行的器件、但我猜是 PWR_EN 引脚处于低电平(<1.3V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经将 PWR_EN 连接到额外的+3.3V,但 DCDC5和 DCDC6仍然是如图所示的开波。
    从 TPS65218数据表中可以看出,在前20秒中似乎没有考虑 PWR_EN,当系统通电时,DcDc5和 DCDC6应始终打开。

    我的电子邮件是“Jiang.Liping.Jessica@vertivco.com”。 这个问题使我们感到困惑很大。 感谢您的所有支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    请确认此问题已解决、且与 PCB 问题(电路板上发现的短路)相关。

    谢谢、
    Brian