This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:GaN 的更高频率推挽

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680139/uc2825-higher-frequency-push-pull-for-gan

器件型号:UC2825
主题中讨论的其他器件: LM25037

随着 GaN、SiC、更高频率的铁氧体等的明显释放、我目前使用 UC2825来提供具有稳定 VOUT (降压/升压感应)的宽输入电压范围(直流)的推挽式电源、开关频率在150kHz 至250kHz 之间、由于 MOSFET 损耗、我无法提高。  更高频率的优势是减小了铁氧体尺寸。

我正在寻找能够 在500-2MHz 频率下工作的替代 UC2825。 我知道 UC2825的额定频率为1MHz、但在驱动到 MOSFET 时要考虑功率耗散。  

您能不能给出能够替代 UC2825的器件列表、理想情况下不具热关断功能?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    LM25037 www.ti.com/.../lm25037.pdf的额定频率为2MMHz。 它具有热关断功能、但设置为165C、因此不应干扰额定限值内的正常运行。

    在大多数情况下、隔离式设计的扩展频率不超过1MHz、因此我认为1MHz 振荡就足够了。 UCC2808在1MHz 下运行良好、并且没有任何热关断。

    在高频时、最好使用栅极驱动 IC 在本地驱动 IC、以最大程度地减少栅极驱动电压振荡。

    www.ti.com/.../overview.html