This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:启动时的输出电压降

Guru**** 2393495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721586/tps51206-output-voltage-drop-at-start-up

器件型号:TPS51206

您好!

我 可以看到、0.65V 电压在启动时稍微下降了一点的波形。
这是器件规格吗? 下面附上了测量波形。


查看数据表的图28、我不清楚、但看起来  有点下降。
这种下降的原因是什么?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    您能否提供原理图? 波形中的5V#2是多少?

     您的波形显示3.3V (VIN) 和1.35V (VDDQ)同时上升。

    您能否让3.3V 电压上升并  在1.35V 电压开始上升前保持稳定?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    感谢你的答复。
    下面附上了电路图。
    5V#2是 IC 输出3.3V 和1.35V 的电源。S3/S5引脚上拉至3.3V
    如果通过观察3.3V 和1.35V 的启动序列来改善输出压降、该压降的机制是什么?



    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我怀疑问题与上电顺序有关。 波形显示 VIN 和 VLDOIN 同时上升、不建议这样做。

     我们建议  先打开 S3/S5和 VIN、然后再打开 VLDOIN。

    此外、VTTSNS 和 VTT 之间的电阻是200 Ω? 该值太大、您能将其更改为10欧姆吗?

    但斯克