This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:开关频率

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680050/tlv62568-switching-frequency

器件型号:TLV62568

您好、先生、

在 TPS62568规格上、它仅列出了 FSW (开关频率)的典型值、我的客户想知道我们是否可以提供最小值和最大值。

请提供帮助。

谢谢

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的询问!

    数据表中的典型 Fsw 与 PWM 运行相关。 我们无法指定此参数的最小值和最大值。
    此外、数据表中的图12和13显示了在 ILOAD 和 Vin 条件下的 FSW、还可以在其中评估 PFM 行为。