This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:关于 CLAMP1 &放大器;CLAMP2

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721811/bq51013b-about-the-clamp1-clamp2

器件型号:BQ51013B

您好、先生、

我有疑问、  

CLAMP1引脚和 CLAMP2引脚使用基准电容0.47uF (470nF)/25V/0402、

但 电容值通常不是。

因此、如果我使用0.33uF (330nF)/25V/0402、

是否正常工作?

如果不是、该设计可以使用多大的价值范围?

谢谢、

CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将值升高或降低大约10%。

    封装尺寸较大、额定电压较高。

    0402封装中的330nf 位于低侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bill、
    您说过钳位引脚的电容器的电容值上升或下降了大约10%。
    但470nF 的下降值为423nF、
    那么、33onF 无法使用、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那么33onF 无法使用、对吧?" --是的,不能使用