This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:TPS62170短路保护问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680395/tps62170-tps62170-short-circuit-protection-issue

器件型号:TPS62170

您好, ,我们的客户使用 TPS62170设计作为5V-3.3V/0.5A,现在有一个问题:我们对输出短路(短路保护)、对电流进行短路、也可以测量大约0.12A 的输入,这是正常的?您可以帮助解释 TPS62170!tks 的短路保护原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    D/S 第8.3.2节介绍了 IC 的行为。 IC 继续工作、向短路提供电源。 这会产生相应的输入功率量。