This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流模块重置

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677278/dc-dc-module-repalcement

主题中讨论的其他器件:TPS62130A-Q1

尊敬的所有人:

 我想查找符合汽车应用要求的新直流/直流模块、以在我的新设计中替代 LTM4622和 LTM4609 (线性技术)。 您能否 向  我推荐类似的功能产品? 谢谢、期待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    通常、电源模块不符合汽车应用要求(Q-100额定值)。

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 我们可以找到小型解决方案、即使它不是模块也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    输入电压12V、输出电压:5V、3.3V、1.8V、1.0V 和输出电流2A~3A。 符合汽车应用要求!

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    请参阅 TPS62130A-Q1。