This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:UC2825问题

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679287/uc2825-uc2825-question

器件型号:UC2825

你好。

我对 UC2825有疑问。

①UC2825DW μ A
关于 UC 2825 DW 的 TJ
请告诉我 Tj (MAX)。
数据表中未指示 Tj 的最大值。
TA =℃值:85 μ A
功率耗散= 1W
θja = 50℃/W
℃、我知道125 μ s 是正确的、不是吗?
②请告诉我如何计算 UC2585DW 的损耗。
您有此应用手册吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    让我向工厂核实推荐的 Tj max 检查控制器功率耗散的一种方法是测量流入 Vcc 引脚的电流、方法是放置一个串联电阻器、例如10R、测量其两端的压降、并将电流乘以 Vcc 电压。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    该器件的电气特性为85C、Tj = Ta。 但是、为了确保可靠性、125C 下的运行是可以的、但电气参数可能/将超出数据表限制。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    您还会向我提供以下资料吗?


    1、Vcc 与 ICC 的特性图。

    2、"安装板尺寸与温升间的关系"特性图

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maszasumi - San、

    ICC 将取决于开关频率和连接到栅极驱动引脚的 MOSFET 产生的容性负载。 这使得 ICC 与 Vcc 的变化取决于特定应用。

    TI 没有关于安装板尺寸与温升的比较数据。

    此致

    Peter