This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:定期分流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680034/ucc28220-periodically-shunt-down

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: LM5045

大家好、我的客户正在使用 UCC28220通过输入电感器控制全桥。 输入电压=48V、输出电压=500V、输出功率=100W。

他们观察到、在电路工作一段时间后、OUT1、OUT2会定期关断。 波形如下所示:

放大波形后、如下所示:

由于客户将 CS1、CS2短接至接地端、因此不应由过流保护引起。 REF 引脚电压是恒定的。 输入电压是恒定的。

那么、什么会导致器件将其输出分流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我的第一个想法是 U1输出的瞬态闩锁或器件过热关断、尽管我不熟悉 UCC28220。 怀疑500V PWM 反激尖峰的瞬变可能会导致奇数的闩锁问题。 在电路中看不到单个 MOV、尤其是在 VCC 侧 U1上、UCC28220是吗? 怀疑 U1上的 Opto 控制 OT1-A 是否仍会影响脉宽 PWM 占空比?

    肖特基二极管添加了 HB 任何栅极驱动器通常可以防止尖峰进入引脚。 通常、通过增大 GateTon R 值、但如果尚未添加 HB 二极管、则可以减小 FET dv/dt (在原理图中很难看到)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard Zou、

    您的客户不应使用此部件来控制半桥。

    半桥驱动器将确保传出的栅极变为低电平、然后等待较短的"延迟时间"、然后再发出传入的栅极信号。

    该死区时间对于确保不能同时导通电桥同一臂中的两个 MOSFET 非常重要。

    如果同一臂中的两个 MOSFET 一起导通、则会有效地对输入电源短路、从而产生不受控制的击穿电流。

    这种不受控制的电流可能会扰乱控制器的运行、也可能损坏电源电路。

    您的客户使用的器件旨在控制两个单端转换器、因此不会在两个输出之间强制执行"延迟时间"。

    我想向您的客户推荐他使用半桥控制器、例如 LM5045。 TI.com 上还提供了许多其他示例

    谢谢

    Joe Leisten