This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:SW 的绝对最大值

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717394/lm20146-abs-max-of-sw

器件型号:LM20146

大家好、团队成员。

请告诉我 LM20146 SW 端子的最大额定值。

数据表中没有说明。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    出于某种原因、该规格未包含在内。 让我看看我能找到什么。 可能需要一段时间才能对其进行研究。 请耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣
    我们仍在研究这一问题。 它是由不同的团体开发的,所以这里没有人对它有直接的了解。 可能需要一段时间。 如果您愿意、我可能会有危险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    我查看了一些具有相应评级的类似器件。 它们显示了 SW 节点的直流绝对最大值为6V。 如果您担心 SW 节点过冲、我们的其他本地开发的器件可以承受10V 瞬态几 nsec。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

    我们将其视为参考数据。

    您知道内部 FET 的 VDS 是多少伏吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    它是6V。由于存在一些保护频带、实际击穿电压将略高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    由于开关稳压器具有过冲下冲、我认为内部 FET 的 VDS 大约是 VIN 额定值的两倍。